This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563降压信号

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988174/tas2563-tas2563-step-back-signal

器件型号:TAS2563

尊敬的 TI 团队:

当我调试 TAS2563时、我无法捕获降压信号。 如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究这一点、并将尽快为您提供答复。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,

    更新 ,我在调试 TAS2563时遇到了以下问题:1. 单声道模式、L 信道输入正常、R 信号无声音。 2、SDOUT 引脚无数据。

    e2e.ti.com/.../TAS2563_2D00_QFN32-Configuration.zip

    e2e.ti.com/.../TAS2563_2D00_QFN32Schematic-diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入混频器的默认设置为"Mono with time slot equal to I2C address offset"、您可以将此命令添加到脚本中、您将得到 L 和 R 的组合:
    宽98 08 7a

    关于 SDOUT、我能够使用您的 cfg 从 EVM 进行记录。 您在哪里查找 SDOUT 数据? 您是否尝试过从 EVM 录制?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器