This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951A:放大器输入电压稳定性与放大器;音频放大器性能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4951A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987728/lm4951a-amplifier-vin-stability-audio-amplifier-performance

器件型号:LM4951A

您好!

我正在与客户合作处理 LM4951A Vin 上的保护电路应用、其中电子保险丝在电源端预先添加了保护电路、以确保保护电路启动以将 Vin 限制为 LM4951A。 但是、我注意到我在电压浪涌期间遇到了不良的音频质量、并想知道电压输入波动是否会影响音频性能、以及电子保险丝( 自动重试和锁存类型)上的 OVLO 触发行为是否会影响音频放大器的性能?

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我不太清楚您描述的问题、您能否添加一些示波器截图或图来更好地了解应用以及您想要更改的行为是什么?

    我想您提到的 Vin 限制会导致信号从输入信号或电源削波。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们是否可以通过电子邮件进行此帖子的沟通? 我有一些信息可能不便于公开共享。 谢谢。

    BR、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    请通过 e2e 直邮联系我们、我们可以在此处私下共享电子邮件地址。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器