This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:与 USB PD 电源配对使用、可查看 USB PD 电源故障和复位

Guru**** 2539890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988692/tpa3255evm-paired-with-usb-pd-supply-seeing-usb-pd-supply-fault-and-reset

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好!

我的客户正在使用带 USB PD 电源的 TPA3255EVM、并且看到 USB PD 器件在协商过程中出现故障、这在多个电源下是可重复的。 在同一电压下使用台式电源时、TPA3255EVM 可以正常运行。  

将此 EVM 与 USB PD 电源配合使用是否存在任何即时问题?  

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    设备在协商过程中出现故障意味着什么? 您能否澄清什么是协商?  

    TPA3255是在 USB PD 器件发生故障时复位还是处于播放模式?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    "设备在协商过程中出现故障意味着什么? 您能澄清什么是谈判吗?"

    协商 由 USB PD 灌电流器件和 USB PD 充电器/电源完成。 这就是 USB PD 规范允许拉电流和灌电流器件同意设置电压和电流电平的方式。 因此、当插入 USB C 电缆时、USB PD 灌电流开始与拉电流协商、但随后遇到故障并重启电源。  

    我们将在协商完成后释放 RESET 引脚时检查电路板是否工作。  在 PD 控制器协商到20V 并且 PD 控制器在 TPA3255EVM 触点处发出火花时关闭后、我们尝试将 PD 接收器的电源线连接到 TPA3255EVM。  

    我知道 这也可能是 PD 接收器的问题、我们将单独研究、但 USB PD 接收器和 TPA3255EVM 都能单独正常工作。  当尝试 将 PD 灌电流电源电压施加到 TPA3255EVM 时、这是唯一的问题。 因此、我的问题是、在通过 USB PD 电源为 TPA32x5供电时是否有任何红色标志。

    Nick Carley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在将其标记为已解决。 需要首先研究 USB PD。