This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:符合 Dolby 的音频编解码器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987743/tlv320aic3106-audio-codec-dolby-compliant

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254TLV320AIC3262

尊敬的 TI:

我使用 TLV320AIC3106作为音频编解码器、 TS3A227作为放大器、我想问这两个器件是否都符合 Dolby、谢谢。

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我不能代表 TS3A227发言、因为我不熟悉该器件、但 TLV320AIC3106 未通过任何特定 Dolby 规范的认证。 具有集成式可编程 miniDSP 的编解码器(如 TLV320AIC3254和 TLV320AIC3262)可能能够对 AC-3格式的音频数据进行编码/解码、但我需要与我们的 DSP 算法专家讨论这一点、以了解这是否可行。  

    我建议使用标题中的 TS3A227创建另一个帖子、以便让相应的团队对 TS3A227发表评论。

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaon、您好!

    Thannks、如果您对 TLV320AIC3254和 TLV320AIC3262有任何更新、请帮助回复我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    在此对延误表示歉意。 我有一些时间与我们的算法专家进行讨论。 从本质上讲、使用 AIC325x 或 AIC326x 无法对压缩音频进行编码/解码、因为它需要太多的存储器。 将需要专用的外部 DSP。  

    此致、
    Aaron Estrada