This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:为音频放大器确定电源尺寸

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988333/tas5731m-dimensioning-power-supply-for-audio-amplifiers

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好!

我对音频放大器的一般电源要求有一个相当新奇的问题。

TAS5731M 被描述为2 x 30W 放大器。  这到底是如何转化为所需的电源输入的?  它是 DRect 关系吗?

数据表显示"效率高达90%"、但这是最佳情况、因此需要哪种裕度?

谢谢、

维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    2x30W 规格在24V PVDD、8 Ω 负载、THD+N 为10%时提供。 您的电源电流需要足够高才能达到输出功率数据表中的图25和39中显示了效率与输出功率间的关系图。

    此外、在您的系统需求方面、您有理由查看 TAS5731M、 TAS5825M 是我们产品系列中的最新器件之一、与 TAS5731M 等旧款开环器件相比、它采用闭环架构、可显著减少所需的组件数量、同时还 具有许多有助于提高效率、器件/扬声器保护的高级功能、 并提供更好的固件/软件开发体验。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为我现在了解了如何分析系统。  我将介绍 TAS5825M。  这肯定是一个不错的选择。