This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:PVDD 和 GVDD 之间的关系

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA, TAS5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988765/tas5634-relation-ship-between-pvdd-and-gvdd

器件型号:TAS5634
主题中讨论的其他器件:TAS5614LATAS5614

专家您好!

我想确认是否可以在 GVDD 电压高于 PVDD 电压的情况下使用该器件。
据我了解、数据表中 PVDD 和 GVDD 之间没有任何限制。
例如、当我在 PVDD=12V 和 GVDD=13V 情况下使用该器件时、是否存在任何问题?


此致、
Kazuki Kuramochi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该没有问题。

    PVDD=12V 是瞬态条件还是恒定条件? 如果它是恒定的、您可以选择 TAS5614LA、TAS5614等器件、以实现更具成本效益。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速回复。
    我了解此用例没有任何问题。

    此外、幸运的是、这不是恒定条件。


    此致、
    Kazuki Kuramochi