This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:96kHz 工作频率下的电流消耗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988114/pcm9211-current-consumption-at-96khz-operation

器件型号:PCM9211

您好!

您能否与我分享 PCM9211在96kHz 运行时的电流消耗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我们没有 每个以96kHz 运行的块的特性数据、但您可以在所有块以48kHz 运行的情况下将其近似为中间部分、除了 ADC 以192kHz 运行之外、所有数据都是如此。 例如、我预计 ICC 电流约为9mA。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、
    加藤