This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110、QFN32芯片 IO 控制电平问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988654/tlv320aic3110-tlv320aic3110-qfn32-chip-io-control-level-problem

器件型号:TLV320AIC3110

我们使用 FPGA 的3.3V IO 来控制 TLV320AIC3110和 QFN32芯片。 现在、我们要使用1.8V IO 来控制 TLV320AIC3110。 TLV320AIC3110是否支持1.8V IO 控制?

如果支持1.8V IO 进行控制、线路变化是否仅需要将 IOVDD 的电源电压从3.3V 更改为1.8V?

附件是我们设计的原理图、需要音频输入和输出功能。 请帮助检查是否有任何问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、TLV320AIC3110确实支持1.8V 的 IOVDD 电平。 您还只需将电平从3.3V 更改为1.8V 即可。 但是、在查看原理图后、我确实看到 I2C 线路被上拉到 AVDD。 如果 IOVDD 为3.3V、这是可以的、但如果 IOVDD 为1.8V、则需要将 I2C 和 RESET 引脚上拉至 IOVDD 的电平。 我建议将这些引脚上的网更改为 IOVDD 网。  

    此外、我看到有一个未使用的 MIC 输入。 请通过0.47uF 电容器将此输入连接到 GND。  

    此致、

    Aaron Estrada