This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:I2C 故障、无 DOUT 数据

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987827/pcm1864-q1-i2c-fail-and-no-dout-data

器件型号:PCM1864-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1864

大家好、

客户测试 PCM1864-Q1、有时无法通过 I2C 读取/写入 PCM1864、有时 MCU 可以读取/写入、但没有 DOUT 数据。 附件是 它们的寄存器设置和原理图。  

为了与 BCK 和 SCKI 同步、它们使用与 BCK 和 SCKI 上的时钟相同的一个4096kHz。 在 BCK 和 SCKI 之间进行电平转换、以满足1.8V 电压和3.3V 电压要求。

问题是:

1.将 reg0x71读取到 reg0x78、发现它们有错误、但测量引脚电压正常。

2.当无法读取 PCM1864-Q1时,将会出现 NACK,请参阅以下内容:

您能帮助提供有关此问题的建议吗? 有问题吗? 谢谢你


e2e.ti.com/.../REG.docx


e2e.ti.com/.../R1339005_2D00_HM6C15A_5F00_PMC1864-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    首先、我要说、没有必要应用与 bck 相同的 SCKI。 该器件可从 BCK 生成其内部时钟。 鉴于您报告的其他问题、我强烈怀疑 PCM186x 和 DVDD 电源轨周围的接地连接存在布局问题。

    最棒的

    Zak