This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:DVDD 不良且 reg0x70=0x01等待 clcok 稳定

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988198/pcm1864-dvdd-bad-and-reg0x70-0x01-wait-clcok-stable

器件型号:PCM1864

大家好、

我们测试 PCM1864、它在从模式下工作。

DOUT 无信号的问题。 检查调节器 寄存器0x78=0x03、寄存器0x72=0x01。 显示 DVDD 不良且等待时钟稳定。

实际上、AVDD 和 DVDD 是相同的电源、测量 DVDD 电压稳定在3.3V。 同时测量 BCK 和 XI 是否正常。 XI 是24.576M 晶体振荡器、而 BCK 大约为5MHz。  

下面是原理图、测试波形和转储寄存器设置、  

我有疑问:

1 AVDD 和 DVDD 相同、为什么 IC 会报告 DVDD 不良? 什么原因可能会导致它?

2. 0x72=0x01等待时钟稳定。 它是哪个时钟? XI 还是 BCK 或其他?  

谢谢

e2e.ti.com/.../PCM1864.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    通常、当报告"等待时钟稳定"时、这意味着 PLL 无法锁定、并且分频器无法配置。 如果电路板上的接地连接不良或时钟质量较低、通常会发生这种情况。 如果 DVDD 被报告为不良、这也表明存在接地问题且器件未检测到 DVDD。

    最棒的

    Zak