This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自动混合

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985316/auto-mixing

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254TLV320ADC3101

我将尝试以不同的方式提出这个问题。

是否有 TI 解决方案可提供麦克风自动混合?  也就是说、当有人对着一个麦克风讲话时、会降低另一个麦克风的增益或使其静音、直到某个释放周期?

谢谢你。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我们将为您进行研究。  您能否提供有关您的应用细节的更多详细信息?  您正在使用多少个麦克风?  您正在寻找什么样的性能(采样率、带宽等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tom。

    我希望至少有8个麦克风输入。 它们可以是一个 I2S 多通道流的一部分、但我需要处理每个通道、而不是另一个通道流。 也就是说、当一个麦克风处于活动状态(有人讲话)时、其他麦克风的静音或增益将降低。 所有 mics 始终混合、因此这会根据动态发生。 本质上、它是单个麦克风相对于其他麦克风的 AGC。 采样率通常为48K、但越高越好、对吧?

    谢谢。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的反馈。  给我们一整天左右的时间、我们将看到我们可以得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动化的黄金标准是 Dan Dugan 开发的算法。 从那里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3254是一款具有集成式 Mini-DSP 的立体声编解码器、可用于开发此类处理流程。  两个麦克风都可以被监控、而且我认为有语音/音频检测块可用于实现混音和静音。  

    在发布此帖子时、我们支持自定义流程开发的能力有限、但这应该是可能的。  TLV320ADC3101是一款2通道立体声 ADC (如果您不需要输出 DAC 路径、可能更适合)、但处理功率略低、可能完全支持所需的功能、但我也希望将其扔到这里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、Andy。 实验室内外都很棒的人 我研究他的概念已经有相当长一段时间了。

    感谢大家的观看。

    Phil