This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:192kHz 时的全带宽 ADC?

Guru**** 2550320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987551/tlv320aic3204-full-bandwidth-adc-at-192khz

器件型号:TLV320AIC3204

该器件支持192kHz 采样率、但 DAC 的抽取滤波器似乎都不允许接近96kHz 的带宽。  如何将芯片配置为允许全带宽或尽可能接近?

通常的抽取滤波器 C 在20kHz 后切断、不符合192kHz 采样率的目的。

如何将此芯片配置为工作? 我有一个24.576MHz 的输入时钟、不需要片上 DSP 或其他处理资源、因此我希望能够达到接近96kHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    抽取滤波器 C 适用于延迟更低的音频应用。 如果您需要接近0.5*FS 的数字内插滤波器带宽,则可以使用滤波器 A。 但是、请注意 AIC3204不支持96kHz 模拟带宽。 在20kHz 至96kHz 范围内、响应可能不是平坦的、并且可能会因器件而异。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  从我在这里挖掘的其他波形可以看到、只要进行-24dB 校正、就可以使用滤波器 A 或 B。  TI 没有人对96kHz 模拟频带的不一致性或不可靠性说过什么、您的信息来源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用192kHz 模式对 ADC 通道响应进行了一些测量。 下面的响应显示了针对96kHz 运行和192kHz 运行的响应。 192kHz 测试是通过一个抽取滤波器完成的、通带扩展至大约80kHz。 您可以看到、响应从30kHz 的向内下降。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这非常有帮助、我希望数据表中有这种内容。

    如果我想问、您在80kHz 曲线上使用了哪些编解码器设置/抽取?  还想了解-13dB (预期-24dB?)

    出于我的目的、压降是可以容忍的、但非常令人恼火、因为我选择了这个编解码器、以便能够灵活地运行到10千赫兹范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些测试是在使用自定义抽取滤波器的 AIC3204 (AIC3254) miniDSP 变体上完成的。 AIC3204上无法实现此功能、因为它没有可编程的 DSP 引擎。 AIC3204仅支持三个滤波器选项- Filter A/B/C

    此致。