This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CS4270:什么是 MCLK 以及如何设置 MCLK

Guru**** 2639355 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988435/cs4270-what-is-mclk-and-how-to-set-mclk

主题中讨论的其他部件:PCM3060

在 cs4270规范中、我发现在模式控制部分中有三个位用于执行比率选择。

我对比率选择感到困惑、不知道如何配置这些位。

如果我不设置这些位并将其保持为默认模式、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、  

    CS4270是 Cirrus Logic 器件、而不是 TI 器件、因此我们无法提供任何帮助。  如果您想在设计中使用 TI 器件、 PCM3060可能是一个不错的选择。  

    此致、

    ~Leonard