This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5601:放大器卡在关断状态(SE 配置)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986809/tas5601-amplifier-stuck-in-shutdown-se-configuration

器件型号:TAS5601

FAULT 引脚一直处于低电平、因此我在扬声器上没有输出。 我只将一个扬声器连接到一个输出端子、其余输出保持未连接状态。 此外、仅连接一个输入。

我已经知道这可能是电感器问题、但所用电感 器的规格与评估模块中使用的规格大致相同。 它是 Bourns SRN8040TA-220m、具有220uH 和2、9A 额定电流。

RESET 引脚提供高电平信号。
原理图的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="464014" URL"~/support/audio/f/audio-forum/986809/tas5601-amplifier-stuck-in-shutdown-se-configuration "]这是一款采用220uuH 的 Bourns SRN8040TA-220m [/引用]

    抱歉、我是指22uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    我有几个后续问题:

    -您是否正在向您尝试输出音频的通道发送差动输入信号?  

    -您是否尝试在所有通道上运行 PWM 信号? 即使是未使用的呢?  

    -您是否尝试将负载连接到其他通道?  

    -您是否尝试过不同的电感器?  

    如果您还可以分享有关系统的更多详细信息、例如您使用的负载阻抗、输入 PWM 频率和 PVCC 电压。  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我将从 STM32蓝药丸发送差动 PWM 输入信号。
    几分钟前、我尝试在所有通道上运行 PWM 信号、但我听到的只是在我为放大器供电时发出噼啪声、 然后放大器立即进入关断模式。
    我尚未 同时将负载连接到所有通道。
    我还没有尝试过不同的电感器、但如果没有其他帮助、我肯定会尝试。

    测试对象是一个无外形扬声器 PMT-37N28AL01-04扬声器。 它具有 4欧姆和0.07mH。
    PVCC 是由 Voltcraft VLP 2403 Pro 人工电源提供的18V 电源。 (STM32也由该 PSU 供电、但在3.3V 的不同通道上供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    哦、您正在使用扬声器进行测试! 我还将检查使用4欧姆电阻负载进行的测试。  

    我不熟悉 STM32蓝药丸。 PWM 频率是多少? 此外、STM32是否遵循  数据表闭环功率级特性部分中所述的建议?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、
    我想我发现了这个问题:我从 STM32生成的 PWM 输出似乎太不精确。 即使在50%占空比中、下降沿也不恒定、并且具有大量抖动。 我对它进行了重新编程、现在它正在工作、但 PWM 仍然不是完美的、所以我仍然会听到一些可闻噪声。
    为了生成高质量 PWM 信号、您会推荐什么技术?