This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:使用直流伺服消除输出上的失调电压

Guru**** 2813925 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986042/lme49724-using-dc-servo-to-remove-offset-voltage-on-the-outputs

器件型号:LME49724

请参阅随附的 LME49724原理图、其中直流伺服电路在输出端具有零直流偏移电压。

LME49724的输入是两个信号的总和。

注意:我意识到我应该在 R55上添加另一个0.1uF 电容器(因此它与 R54相同)。

-这是使用 LME49724实现直流伺服的正确方法吗?  

- 与 LT1097S8相比、用于直流伺服的器件有更好的选择吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢、Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinnie、

    我建议使用可用的仿真模型来验证反馈环路上的伺服放大器不会影响器件运行。 我在 LME49724等差分放大器中没有看到过这些伺服放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否向工程团队中熟悉使用具有此类差动放大器的伺服的人员展示这一点?  
    我相信我不会因为这个想法而打破任何新的基础;-)

    输入是通过 R46和 R47的单端(加法放大器)。

    Ltspice 仿真看起来不错、但我只是希望非常熟悉 LME49724 (和 servos)的人能听到铃声。

    谢谢、

    Vinnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinnie、

    将要求精密放大器团队尽可能查看、这在音频应用中并不常见。
    不过、只要仿真正常、我会说可以实施。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢你,伊凡!