This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -EQ

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985956/tas5805m-tas5805m--eq

器件型号:TAS5805M

大家好,我  对 TAS5805M EQ 有疑问,立体声2.1模式下没有低搁架和高搁架,但立体声2.0模式下有低搁架和高搁架。 我想问为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好!

    低搁板也称为低音搁板、而高搁板也称为高音搁板。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genius、

    低音架和高音架将不起作用、因为过渡过于突然。  预期的响应是一个低音和高音倾斜、它逐渐调整几个八进制音箱的音量。

    我注意到该接口具有称为"自定义"的设置、但它没有任何其他参数。  定制双二阶系数的"定制"设置吗?  由于所有可用的滤波器显然都是双二阶滤波器、因此该器件不允许自定义双二阶系数、这似乎是不可思议的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    如您所知、对于每个双二阶、它由5个参数组成:B0、B1、B2、A2和 A3、a0=1。 因此、您可以在 PPC3 GUI 中配置低搁板或高搁板、然后将参数复制给客户。 应用将使其正常工作。

    我无法理解"低音架和高音架将不起作用、因为过渡过于突然"、您是否可以帮助我理解。

    BR、

    Alix Wan