This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:PCM1804 VCOM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987546/pcm1804-pcm1804-vcom

器件型号:PCM1804

什么 UF 可以连接到 PCM1804的 VCOM-AGND? 我想附加一个大于0.1uF 的值。 例如、10uF 或100uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahiko、

    我们建议仅使用0.1uF 的电容值、并且没有较高电容值的数据。 不过、我会谨慎使用过大的电容器、因为这可能会使 VCOM 电压不稳定。 这些引脚通常只有几百微安的驱动强度、因此过大的电容也会延迟启动时间。

    最棒的

    Zak