This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:直接连接至 TAS6424的4通道应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TLV320ADC3140, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987100/tlv320adc3140-4-channel-application-with-direct-connection-to-a-tas6424

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他部件:TAS6424-Q1TMS320C6748

您好!

我想将 TLV320ADC 系列中的 ADC 与  TAS64系列中的 D 类放大器相结合。  为此、我 希望使用 TLV320ADC3140或类似器件进行信号输入和处理。 作为功率级、我 希望使用 TAS64xx-Familie、例如 TAS6424-Q1。 在基本版本中,我想通过 I2S 或 TDM 直接连接它们 四通道应用的示例。
 我 想问的问题是:对于此4通道应用、是否可以通过 TDM、I2S 将 TLV320ADC3140直接连接到 TAS64xx?

提前感谢!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    TLV320ADC3140的 ASI 接口极其灵活、因此与您选择的任何器件连接时都不会出现任何问题。 该器件确实包含 AGC、每个通道的双二阶滤波器以及通道混合功能、如果您愿意的话。 器件中的 DSP 具有固定功能、但不能公开编程、因此、如果您希望进行更深入的信号处理、可以考虑在系统中包含 DSP。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢您的快速响应。 在基本设计中、我们不打算进行增强的信号处理。 我只想做一些均衡器操作(如模拟 BD37532)。 遗憾的是、我目前处于信号处理的开始阶段。 稍后、我想使用可选 DSP 增强项目。 您是否有 DSP 建议以及信号处理的一些教程?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    在这种情况下、ADC3140每通道支持多达3个独立的双二阶滤波器、可用于简单的 EQ! 我不是 DSP 领域的专家、但我知道我们已经使用 C6000系列 DSP 开发了很多我们自己的演示。 我们专门使用了 TMS320C6748、但正确的 DSP 将取决于您的系统需求。

    最棒的

    Zak