This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:输出语音需要更大的音量

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987737/lm4871-output-voice-want-louder

器件型号:LM4871

大家好、  

根据数据表中的建议使用 LM4871时、R30=20kohm、R1=20kohm、语音音量不大。 如果我想增大音量、是否可以增大放大增益、如 R30=20k、R1=100k?

这会损坏扬声器吗? 如果工作正常、 则在损坏扬声器之前有什么限制

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    如等式1中所述、数据表值的增益为2V/V。
    您可以使用您提到的电阻器值来增加增益、但输出端的功率大小也将取决于您的输入信号。 如果您知道什么是输入信号、则可以根据增益估算输出。 然而、输出被限制在电源、它提供的输出不能超过它所提供的值、如果输出信号达到最大电平、它将饱和。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器