This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:应用问题

Guru**** 2519220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986151/tlv320aic3120-application-questions

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、团队、

请帮我澄清几点?

  1. 如果我不使用 SPKP/SPKM、是否可以将 SPKVDD 保持悬空?
  2. 在此线程中、提到未使用的输入应 通过 0.47uF 电容为接地端提供交流端接。 可以将 其更改为0.1uF 吗?
  3. 关于 MIC 输入端的交流耦合电容、 DS 原理图使用0.1uF、而 EVM 原理图使用0.47uF。 是否可以为 MIC 输入使用1uF 电容器?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    请查看以下我的答案:

    SPVDD 仅用于 D 类驱动器、因此可以保持悬空。 我必须与我的同事再次核实这一点、然后再与您联系。  

    2.是的、0.1uF 可以用于未使用的输入端接。  

    3.0.1 μ F 可用作 MIC 输入的交流耦合电容。 请注意、该电容的值将影响由交流耦合电容和输入阻抗创建的高通滤波器的截止频率。 请使用最适合您应用的值。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    请查看以下我的答案:

    SPVDD 仅用于 D 类驱动器、因此可以保持悬空。 我必须与我的同事再次核实这一点、然后再与您联系。  

    2.是的、0.1uF 可以用于未使用的输入端接。  

    3.0.1 μ F 可用作 MIC 输入的交流耦合电容。 请注意、该电容的值将影响由交流耦合电容和输入阻抗创建的高通滤波器的截止频率。 请使用最适合您应用的值。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    1.好的、 检查时请告诉我。

    3. 我的客户尝试选择1uF,而不是0.1uF,以获得更好的可用性。 请再检查一下吗?

    Regads、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Itoh、

    是的、1uF 没问题。 同样、客户需要确保其应用中的高通滤波器截止频率是可接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    您 是否与您的同事仔细检查了 SPKVDD?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果不使用集成的 D 类放大器、则使 SPKVDD 断电应该是可以的。  

    此致、

    Aaron Estrada