This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5103:我们是否有 TPS5103EVM

Guru**** 2813005 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5102, TAS5103, TAS5102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987683/tas5103-do-we-have-tps5103evm

器件型号:TAS5103
主题中讨论的其他器件:TAS5102TAS5102EVM

大家好、

我们有 TAS5103EVM 吗? 我如何才能获得一个?  

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    过去、我们制造了 TAS5103EVM。 但是、这是一个旧器件 、因此我们一侧没有太多 EVM。  

    您是否检查了 DigiKey 或 Mouser 以查看他们是否有库存? 此外、请检查 TAS5102EVM、因为 TAS5102是 TAS5103的焊盘朝上版本、因此它适用于验证 THD+N 和其他早期器件评估检查。  

    如果客户愿意接受这一想法、如果我们的一些较新器件共享其设置要求、我可以对它们提出一些建议。  

    此致、

    Robert Clifton