This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:输入接收器故障

Guru**** 2987910 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984625/src4392evm-pdk-input-receiver-troubles

器件型号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:SRC4392

我有评估板、 从数字接收器 DIR 获取音频数据时遇到问题。 这是我的设置...

我有一个 SPDIF 发送器连接到评估板上的 Toslink 输入。 我已验证信号是否到达 SRC4392芯片的输入引脚。
该芯片设置为在 RX4上接收、它还使用24.576MHz MCLK 输入。 芯片寄存器0x0d 设置如下:
SRC4XXX_RCV_CTL_0D:0x0B

芯片功率寄存器已启用 DIR 和 SRC。 端口 A 电源也已启用。  端口 A 处于主控模式、 位和 LR 时钟按预期工作。

DIR 路由到 SRC。 SRC 使用 RXCKO 主时钟。 寄存器0x2D 如下所示:

SRC4XXX_SCR_CTL_2D:0x0a

SRC 输出被路由到端口 A 源,寄存器0x02 如下:

SRC4XXX_PORta_CTL_03:0x39

DIR 控制寄存器0x0E 设置为在 RXCKOE 引脚上输出恢复的时钟:

SRC4XXX_RCV_CTL_0E:0x11

最后、接收器 PLL1按照数据表中的建议设置、适用于24.576MHz MCLK。 P=2、J=8、D=0。 寄存器0x0F、0x10、0x11如下:

SRC4XXX_RCV_PLL_0F:0x22

SRC4XXX_RCV_PLL_10:0x00

SRC4XXX_RCV_PLL_11:0x00

遗憾 的是、电路板上的 μ~锁定 LED 未亮起。 端口 A 没有数据输出(尽管存在位和 LR 时钟)。 也没有 RXCLK0生成的主时钟输出。

关于如何获得恢复主时钟输出和音频数据输出的任何想法?

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    光链路的运行速率是多少? 如果您尝试以192kHz 的频率运行、但器件支持该频率、则 TOSLINK 连接器无法保持正常运行。 您能否确认 JMP1上的引脚3-4和5-6在其他引脚保持开路的情况下短路? 您的其他设置对我来说看起来很好。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、您好、感谢您对我的介绍。

    我正在@ Toslink 的各种速率。 通常为48kHz。 Toslink 通过 Audio Injector Ultra 2声卡运行。 我还 使用 XLR 连接器从 RME Fireface 802运行 RX1。 两个连接都遇到了上述相同的问题。
    是的、JMP1上的引脚3-4和5-6短接。 JMP1上的其他引脚保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    上周、我在同一电路板上工作、以确认一些 DIT 接口问题。 在检查时、我使用您的大多数设置检查了 DIR、但使用 RX1作为同轴电缆的源。 它锁定正常。 根据 Zak 的建议、您的源接口或 TOSLINK 接口可能存在问题。 另一个可能的问题是您没有指向寄存器页0。 我将亲自就此向您跟进。 我认为可以将此问题标记为已解决。 感谢 Zak 的回复。

    最棒的

    Dean。