This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:AIC3262电路应用问题

Guru**** 2515800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986561/tlv320aic3262-aic3262-circuit-application-problems

器件型号:TLV320AIC3262

AIC3262电路应用问题

为什么不能在 IN3L 和 IN3R 附近添加下拉电阻器、就在滤波电容器?的后面

我将构建一个高通滤波器电路、但它将无法记录任何 voice.pl的帮助以进行检查和解释

AIC3262电路应用问题 μ A

MIC输入通道IN3L和in3R 的前面有串联滤波电容1uf,尝试在电容后面也就是通道前面接下拉电阻1K。这样可以做一个CR高通滤波电路,但是实际上增加电阻后似乎影响codec正常工作,无法记录任何声音。请帮忙解释下,为什么会影响工作 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使器件正常运行、模拟输入端子被内部偏置为共模电压。 因此、不应向模拟输入引脚添加下拉电阻器。 耦合电容器和输入阻抗选择构成了一个高通滤波器。 支持三种阻抗选项(较低阻抗、截止频率更高)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k 为设置值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用10公里的0.47uF 耦合电容器、以获得大约33Hz 的 HPF。 如果您需要更高的截止频率、则可以使电容器更小。

    对于 HPF、我建议使用数字滤波器进行高通滤波、以消除低频毛刺。 数字滤波器可通过 I2C 编程轻松更改、我相信这是一个比在模拟电路中实现数字滤波器更好的选择。

    此致。