This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS562AEVM 输入 USB 板连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987542/tas5624addvevm-tas562aevm-input-usb-board-connection

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5538TAS5624ATAS5558

您好!  

电流我使用 USB 输入板来控制 PCB (TAS5538+TAS5624A)。 可以通过 GUI 读取/写入该寄存器、但 TAS5538无法向 TAS5624A 输出 PWM 信号。 我是否可以知道我需要设置哪个设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查以下各点、

    1. MCLK/LRCLK/SCLK 是否准备好连接 TAS5558?

    2.请问您使用的是哪种 GUI? 能否发布屏幕截图?

    谢谢!

    此致、

    Sam