This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:5 Vp-p 条件下的削波确认

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987327/pcm1804-clip-confirmation-under-the-condition-of-5-vp-p

器件型号:PCM1804

在以下情况下、我们可以避免削波吗?

条件

  • 不平衡输入
  • VIN-=Vcom
  • VIN+=5Vp-p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maka-San、

    PCM1804 MAX 输入为+/-2.5V。  如果 IN-被保持在2.5V 的 VCM 上、您应该能够在0-5V 范围内摆动 IN+。