This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:启动失败。 请帮助提供任何代码建议。

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986987/tlv320adc5140-the-initiation-is-fail-pls-kindly-help-give-any-suggestion-for-code

器件型号:TLV320ADC5140

大家好

  本地客户遇到 ADC5140的启动问题、并附带代码。 您是否希望帮助您提供建议?

   操作设置和问题如下:

  1. TLV320ADC5140 为从模式。
  2. 主机提供:MCLK = 24.576MHZ,BCLK=3.072Hz,WCLK=48kHz。
  3. 并具有以下计划代码。 可以检测到通道1的信号、通道2和通道3的信号都不是 detected.e2e.ti.com/.../problems-during-initiation.doc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您能否验证 您与 TLV320AIC5140配合使用的 BCLK 频率?  代码片段中的任何内容都不会因为错误而跳出来。  您的 I2S 信号是什么样的?