This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:2557芯片无法播放声音

Guru**** 2522490 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986469/tas2557-the-2557-chip-cannot-play-sound

器件型号:TAS2557

您好 TI

  案例:Alexa 中继器 b

  CPU:BCM6752

  音频编解码器:TAS2557YZR

  现在它正在使用 CPU 的 IIS 驱动程序2557,这里的问题是扬声器不能发出声音。

  到目前为止已检查的部件是 a.iis 波形正常 (包括 SCLK、MCLK、Lck & sdout)  

                                   B. Horm 是好的

                                   c.from CPU、initaiization 2557的日志已成功

  如何检查此问题?

  罗伊

  串行通信

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!  

    您是否在示波器上测量了 TAS2557的输出以查看是否有任何输出?

    此外、您能否为我们提供器件的寄存器转储?

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    •   很抱歉多次发送

       请告诉我应该使用示波器测量哪个引脚?然后是什么正确的现象?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../alexa_5F005F00_TI2557.pdf

    • 随附了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!  

    [引用 userid="480816" URL"~/support/audio/f/audio-forum/986469/tas2557-the-2557-chip-cannot-play-sound/3646825 #3646825"]您能否告诉我应该使用示波器测量哪个 PIN?

    请测量扬声器正负输出。 由于扬声器没有播放声音、我们希望查看输出是完全静态的、还是输出上有任何 D 类开关。  

    此致、  

    Justin Beigel