This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:确认

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985966/pcm3168a-confirmation

器件型号:PCM3168A

大家好、

你好。

客户想知道他们是否可以将这个器件的引脚 SCKI 和 LRCKAD 连接在一起。 客户 使用单一模式使用256xfs SCKI 对 ADC 24位宽字和 I2S 格式。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您是在从模式还是主模式下运行?  LRCLKAD 通常以1/FS 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的盛情款待。 我刚刚收到客户的回复、他们不是 LRCKAD、而是指  CKAD。  

    客户能否将引脚 SCKI 和 BCKAD 连接在一起、或者、否则连接 SCKI 和 BCKDA?

    谢谢你。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    有关 SCKL 和 BCKL 费率、请参阅下表。

    在软件模式下、SCKL = BCKL 似乎仅对 I2S/LJF TDM 模式有效、并且仅对高速 I2S/LJF TDM DAC 有效。  

    此致、
    Aaron Estrada