This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:VCOM 引脚旁路电容

Guru**** 2802875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987116/pcm4202-vcom-pin-bypass-cap

器件型号:PCM4202

您好!

我们的客户计划将应用电路上的旁路电容值从0.1uF 提高到优化声音字符。

什么是内部 Vcom 缓冲器输出节点稳定性或启动时序问题? 我们可以将其增加到大约470uF 吗?

是否有任何关于最大电容的准则?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochi-San、

    我不建议将电容增加到如此大的值。 虽然这些是缓冲输出、但它们只有几百 uA 的驱动能力。 由于 VCOM 上不应存在真正变化的负载条件、因此不应存在任何瞬变、 但是、增大此电容不会提升性能、并且会导致启动时浪涌电流高得多、并且可能会延迟 VCOM 的上升、因此我不建议使用大于10uF 左右的值。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您对这种传统 ADC 的提示回复。

    我们的客户非常感谢您的建议、他们将尝试使用10uF 或更低的 Vcom 旁路电容值来优化声音。

    此致、

    Mochizuki