This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:在音乐播放期间智能 PA 锁定

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982837/tas2563-smart-pa-lock-up-during-music-playback

器件型号:TAS2563

播放大音量音乐。 有时 扬声器上的音频完全静音。

恢复此功能的唯一方法是重新启动设备

此外、我们还注意到、在此用例期间会生成 PA 中断。

有关 更多详细信息、请查找随附的日志文件。 我们还连接了在空闲和故障期间的 PA 寄存器转储 cases.e2e.ti.com/.../issudumpfile.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    根据空闲与问题的寄存器转储比较、有一个过流事件触发器件保护。

    您用于测试的器件配置是什么? 您使用的是 SmartAmp 模式还是 ROM 模式?
    如果使用 SmartAmp、您是否对扬声器进行了表征?
    如果使用 ROM 模式、扬声器的额定功率可能低于 TAS2563的输出功率能力、从而在更高的功率下触发过流。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们使用  的是 SmartAmp 模式。

    是的,我们已经完成了扬声器 的特性描述。

    -您能否告诉我们 、如果增益增加、这是否是预期行为(触发过流)

    此致、

    SRI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    该器件可以触发过流保护以获得更高的增益和低阻抗值、但如果扬声器的特性正确、则智能放大器模式应使器件在不会达到过流或过热的安全区域中运行。

    还有几个问题:

    • 您是否使用 TAS2563的 WCSP 或 QFN 版本?
    • 您使用的是 EVM 还是定制板?
    • 您能否提供扬声器规格(数据表)和 PPC3文件?
    • 您能否尝试从输出端断开负载? 扬声器路径中的某个位置可能很短?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、


    请在线查找答案。

    您是否使用 TAS2563的 WCSP 或 QFN 版本?
    SRI K:TAS2563的 WCSP 版本
    您使用的是 EVM 还是定制板?
    SRI K:定制板
    您能否提供扬声器规格(数据表)和 PPC3文件?
    SRI K: 不要在此处附加文件的选项。 将 通过邮件发送扬声器规格和 PPC3文件。
    您能否尝试从输出端断开负载? 扬声器路径中的某个位置可能很短?
    SRI K:硬件团队确认扬声器路径中没有任何短路

    此致、

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    我将查看内部共享的信息并提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们尝试通过将 L24005/6和 R24004/5替换为0欧姆模拟器件来进行设置、并在输出端移除电容器、我们看到锁定问题。

    如果您有任何发现、是否可以进行更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    通过电子邮件主题、我认为结果实际上很好、请告诉我以下内容是否正确:

    "通过更换 L24005/6和 R24004/5、使用相同的设置测试了2个样本、它们未发现锁定问题。 是否可以卸下这些组件?"

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器