This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:用于降低手持终端呼叫模式的空闲噪声的设置

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986100/tas2563-the-setting-to-reduce-the-idle-noise-of-handset-call_mode

器件型号:TAS2563

我们还在手机呼叫模式下使用 TAS2563。
因此、有必要将空闲噪声降至最低。
我想知道最大程度地降低空闲噪声的设置。

・手机呼叫模式使用 ROM 模式。
・禁用升压。
・禁用 IV 检测。
・禁用 BOP

请告诉我、除上述情况外、是否有其他方法可以降低空闲噪声。

谢谢
Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino、  

    您还可以确保空闲信道检测已开启、以便器件在没有声音时自动静音。 如果需要、您还可以增加此阈值。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Beigel-San

    感谢你的答复。

    空闲通道检测是否是 DRC 附带的功能? (噪声门设置?)
    如果是这样、手机呼叫将使用 ROM 模式、我们无法对其进行设置。
    如果可以使用寄存器进行设置、请告诉我哪一个寄存器。

    我还想在有语音时尽量减少背景噪声。 是否有最佳设置?

    谢谢
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    空闲通道检测在 ROM 模式下可用、您可以从 PPC3 GUI 评估并获取一些示例值:

    在数据表中、回放期间的噪声被指定为~15uV。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器