This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:主/从开关

Guru**** 2525490 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986462/tlv320aic3100-master-slave-switching

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

 TLV320AIC3100是否能够通过 I2S 1CH 进行全双工通信? 我们需要同时播放扬声器和读取 MIC。

之前、上述问题在 E2E 中、答案是"是"。

请告诉我如何在主设备和从设备之间切换?

是否需要切换 BCLK 的方向? 如有必要、请告诉我如何切换 BCLK 的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    是的、使用此器件和我们的编解码器绝对可以实现全双工。  

    要在主设备和从设备之间切换、您需要将第0页、寄存器27位 D3和 D2配置为输出。  

    要在全双工模式下使用器件、无需更改 BCLK 的方向。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  这意味着我们可以同时使用扬声器和麦克风、而无需通过 I2S 1CH 切换 BCLK 的方向。

    请告诉我在什么情况下音频编解码器应该被设置为主或从。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。  

    器件在主模式还是从模式下使用最终取决于您的系统以及主机处理器是否能够提供正常运行所需的必要时钟。  

    此致、

    Aaron Estrada