This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:将总增益从26dB 更改为32dB 有何影响?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986105/tas5782m-what-is-the-effect-of-changing-total-gain-from-26db-to-32db

器件型号:TAS5782M

你(们)好  

我将使用具有26dB 增益的 TAS5782M 放大器、如下所示。

(SPK_GAIN:26dB + PPC VOL 0dB)。  

但要提高输入灵敏度,请将增益从26dB 更改为32dB,如下所示  

(SPK_GAIN:26dB + PPC VOL 6dB)。

 上述变化如何影响硬件性能(如效率/热性能/其他磁性性能)?

请查看此内容并提供指南。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB、

    PPC VOL 是数字域中的增益、而不是模拟域中的增益。 因此、在某些情况下、输入电平为0dBFS、然后在增益之后、它仍然为0dBFS、因为它已经是数字域中的最大值。 这类似于削波。

    结果是:

    1、当输入电平低于(或 eaqual)-6dBFS 时、无影响

    2.当输入大于-6dBFS 时、THD 将更大、因为它在数字域中被削波。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦、  

    立即清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、CB。

    我将关闭这个。 如果有以下任何问题、请在下面回复。

    此致。