This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:TAS5722L

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986451/tas5722l-tas5722l

器件型号:TAS5722L

我们使用此 DAC 来播放语音提示、并注意到"S"声音周围可能出现失真。 我们将播放16位8kHz 音频提示、并通过重复采样将采样率提高6倍。 目前、我们的最大输出为5V、达到8欧姆、但最终达到6欧姆。 我们调整了模拟和音量控制、但失真仍然存在。 我们目前正在使用 EVM 并通过 FPGA 进行馈送。

是否有任何关于如何解决问题的想法?

此致、

Kelly C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    Alix 的工作负载很重、我们现在将讨论您的案例。

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    您的意思是使用 FPGA 以 I2S 格式为 EVM 板供电、对吧?  

    那么您的 LRCLK 是什么? 您是否在 FPGA 中进行6次上采样? 如何使用"S"馈送48K LRCLK 信号?

    至于"S"附近的异常声音、当您降低音量时、它会消失吗?

    如果没有、您是否可以共享 TAS5722 (所有 i2c 命令)的配置和 PVDD 信息。 此外、您能否将 PC 连接到 EVM 板以重现此问题。 如果可以、这对我们来说是完美的同步调试。  

    BR、

    Alix Wan