This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:您能否提供与 AGL 相关的书籍页面和寄存器信息?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985486/drv5825p-can-you-provide-information-on-book-pages-and-registers-related-to-agl

器件型号:DRV5825P
主题中讨论的其他器件: TAS3251

尊敬的 TI 专家:

是否有 DRV5825P 的 DSP 存储器映射、如以下文档所示?

TAS3251工艺流程

https://www.ti.com/lit/an/slaa799a/slaa799a.pdf

请检查一下。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    目前、我们没有 DRV5825P 的此类文档。  我建议您参考 TAS5825流程文档。  

    最棒的

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的支持。  

    TAS5825工艺流程文档中没有智能压电式驱动器的寄存器信息。

    我们想知道智能压电式驱动器的寄存器。

    压电式驱动器功能在 PPC3中无法正常工作。 因此、我们必须检查是否正在使用压电式驱动器的寄存器。

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您知道 I2C 日志功能吗?  

    但我们正在处理该寄存器映射、并将在完成后释放。

    在此之前、您是否会遇到特定问题?

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我知道 I2C 日志函数。  

    当前的问题和症状如下。

    当将压电式驱动器和 AGL 功能应用于 PPC3中的 EVM 时、不适用。

    适用于将压电式驱动器和 AGL 功能应用于具有 Matlab GUI 版本的 EVM。

    PPC3有什么问题?

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim,

    在对器件进行 i2c 配置时、您能否确保 I2S 时钟准备就绪? 如果是、它应该起作用。

    您说:

     当将压电式驱动器和 AGL 功能应用于 PPC3中的 EVM 时、不适用。

    您能否与 PPC3分享您使用的 EVM 板? 谢谢。

    BR、

    Alix Wan