This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563音调发生器的问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985652/tas2563-questions-of-the-tone-generator-of-tas2563

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

您是否会建议如何使用 TAS2563的音调发生器?





下面是我们的用例:


 音调的频率是多少?
2.我们能否按以下顺序播放提示音?
 (1)播放提示音:


写入 I2C:
宽90 00 00
宽90 7f 00
宽90 3f 60

将 GPIO (引脚22)置为高电平

 (2) 停止音:

将甜品 GPIO (引脚22)设置 为低电平
写入 I2C:
宽90 00 00
宽90 7f 00
宽90 3f 00


谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月13日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我建议使用 PPC3 GUI 来测试音调发生器、您可以使用 I2C 记录仪获取命令。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我尝试写入 I2C 命令并将 GPIO 置为高电平在 TAS2563 QFN EVM 上、 我可以在应用 ROM 模式 CFG (已连接 I2C 日志)后监听短路脉冲(<1秒)。 您是否建议如何控制音调的长度?  






    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_ROM_5F00_Beep_5F00_1kHz_5F00_0dB.csv

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_ROM_5F00_Beep_5F00_1kHz_5F00_0dB_5F00_0x90_5F00_GPIO.cfg


    我尝试通过写入0x3f = 0x20 (由 GPIO 触发)将 CSV 重新修改为包含的 CFG (x03f=0x40)。 但是 、当 GPIO=High 时、它可能会通过 I2C 命令产生短蜂鸣声、测试结果如下。  您是否会查看我的 CFG 并建议如何修改它以通过 使用 GPIO 发出蜂鸣音来实现客户的目标?


     



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年3月16日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我在使用该配置时遇到相同的问题。 我正在研究如何配置器件以生成所需的音调、并将尽快返回给您。  

    此致、  

    Justin Beigel