This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:当该器件#39保持复位状态时、该器件的功耗是多少?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986797/tlv320aic3100-what-is-the-power-draw-on-this-device-when-it-s-held-in-reset

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

器件处于复位状态时、功耗/电流消耗是多少? 我有一位客户 计划在不使用器件时切断电源、但器件的电源定序要求使这有点棘手、因此他们认为、如果器件的功耗足够低、则只需将器件保持在复位状态即可。  

其次、如果他们最终确实需要关闭器件电源以满足其电池寿命要求、他们是否会遇到通过器件中的 I2C 线路基板二极管从 I2C 上拉电阻器运行的电流问题、 从而尝试通过上拉电阻为器件供电、并/或导致 IOVDD 电源轨上的电流消耗远高于预期?  或者、当器件断电时、它们是否还需要关闭上拉电源?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我不确定我们在复位时是否有功耗数据、但对于 AIC3100、可以使用软件断电功能。 启用此功能后、所有块都会断电、只要器件保持供电、寄存器配置就会保持不变。 当处于软件断电模式时、客户可以预期总功耗为~10.23uW。  

    请在以下应用手册的第22页找到相关信息。  https://www.ti.com/lit/pdf/slaa468

    在 I2C 问题上、客户的上拉电阻器有多大? 我认为这不应该引起太多的关注。  

    此致、

    Aaron Estrada