This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:OPA1654电路确认

Guru**** 2414310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985793/opa1654-opa1654-circuit-confirm

器件型号:OPA1654

大家好、

请帮助确认 OPA1654电路、当 OPA1654未通电时 、我对其进行了测试。

测得的不良现象为:使用万用表测量 IC 的 PIN4至 PIN11的直流电阻值时异常。 正常值约为220K。 测试 PCBA 上 IC 的 PIN4至 PIN11直流电阻。 如果该值异常、我将删除该值并单独测量。 现在、从 PCBA 移除的 IC 分别针对 PIN4至 PIN11的直流电阻值进行测试:

61Ω μ A

2. 2Ω  

3.3Ω  

4.3Ω  

2Ω μ A  

6. 267Ω  

7. 205Ω  

281Ω μ A

e2e.ti.com/.../OPA1654AIDR-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试测量 OPA1654的电源 VCC 到 VEE 的直流阻抗? 我的理解是否正确? 引脚11和4是电源引脚、它们连接到内部形成放大器的复杂晶体管网络。 您能否提供有关问题|的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件是否在应用程序中正常工作、然后停止? 我已经开始对您的电路进行仿真。

    您能否验证芯片封装顶部的标记? 封装上的数字和文本。 芯片顶部的图像会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、设备在应用程序中工作、然后停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您能否提供有关您在电路中观察到或怀疑的更多详细信息? 是否有观察到的导致器件停止工作的事件、例如电源尖峰或任何其他事件? 芯片的图像非常模糊。 您是否也可以在封装上键入数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我在仿真中检查了您的电路、它确实符合我的预期。 您是否观察到电源线上的任何尖峰? 通常、我们建议在电源线上使用 TVS 二极管、以防止 EOS 事件导致器件过压或过流。  

    我们有一个有关 EOS 的系列。 如果您查看此链接的右侧、您将看到4个视频12.1至12.4、其中将引导您完成这些事件并选择保护组件。

    https://training.ti.com/node/1138807

    我还附加了下面的仿真。

    e2e.ti.com/.../Jazz-Hipster-Circuit.TSC