This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:违反 PCM 接口时序

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982430/pcm1804-violating-interface-timing-for-pcm

器件型号:PCM1804

大家好、

如果超出数据表第24页所述的上升时间或下降时间最大值10ns、预计会发生什么情况?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    较长的上升时间可能会降低时钟边沿的质量并导致时钟抖动增加。 此抖动可能会导致器件的 THD 性能下降。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    是否有可能缩短 IC 寿命或增加损坏 IC 的可能性? 客户提出这一问题是因为引脚保持"中间电压"(不是 H、也不是 L)的时间比数据表预期的要长。

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    这不会损坏器件。 请注意、保持电压轨之间的引脚偏置会导致更高的功耗。

    最棒的

    Zak