This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:miniDSP 处理的时钟要求

Guru**** 2769045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986256/tlv320aic3254-clock-requirements-for-minidsp-processing

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:冲击

你(们)好。  

是否有任何信息与 DAC_CLK 和 ADC_CLK 的必要时钟要求与3254完成的处理量和采样率相关?  

假设这些时钟速度必须大于 miniDSP_A/D_Cycle Number *采样率、我是否正确?  

我看到 对55MHz 左右的 miniDSP 时钟有限制、因此限制了3254的处理能力。

因此、使用更少的 miniDSP 周期是否可以实现88.2kHz 或96kHz 的更高采样处理速率?  

我们如何在功耗和处理之间实现最佳平衡?

提前感谢您的回复。  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您使用 PRB 模式还是 PurePath Studio 创建自定义流程?

    此致。