This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254的功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986566/tlv320aic3254-function-of-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262TLV320AIC3268

大家好、

我的客户正在评估我们 的 TLV320AIC3254。

他们可以在 TI 论坛上快速搜索并找到以下主题

 

https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/452669/questions-about-tlv320aic3254-and-microphone-noise-supression

 

所有编解码器 miniDSP 均支持降噪模块。 它可以在以下文档中提及使用: 7245.Noise Reduction with Variable Filter Bands.pdf

但是、仅 TLV320AIC3262和 TLV320AIC3268支持麦克风波束形成块: 3036.Microphone Beamforming.pdf

 

他们需要您的帮助来了解编解码器的限制以及 您是否可以提供最受欢迎的最新相关 AP 说明。

请告诉我们它是否支持以下规格。 谢谢。

麦克风编解码器

应能够提高采样率(至少22k、32、44k、48k)
应支持至少16位位深度(首选32位)
应至少支持150Hz 至16kHz

 

降噪滤波器

应可以启用/禁用降噪滤波器
应该可以调整降噪级别
应可以调整滤波器参数:频带、增益和阶数(例如带通的低频和高频)
为了避免数字效果、编解码器应该使用一个32位的位深度来减少噪声

 

麦克风编解码器

编解码器应包含/支持自适应波束形成功能、从而实现语音跟踪、背景噪声降低和回声抵消。
自适应波束形成应可配置(至少启用/禁用、例如相移)。

 

麦克风

可以调整每个 DMIC 的音频级别
应可以调整 DMIC 之间的平衡
应支持自动音频电平调节(自动、开-关模式)
应能够在立体声和单声道之间切换(DMIC 的信号应使用自适应波束形成进行合并)

 

音频编解码器

编解码器应用于驱动1个扬声器和2个 DMIC
编解码器应具有有助于在嘈杂环境中处理/录制音频的功能

 

回波/噪声消除

该器件应能够消除回波/降低噪声、以支持未来的特性。 这可以是音频编解码器或蜂窝调制解调器的一部分。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我们目前不支持应用手册中提到的回波和噪声消除算法。 如果您想进一步讨论、请直接联系我们。  

    此致。