This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:麦克风支持

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986213/pcm1863-microphone-support

器件型号:PCM1863

您好、先生、

是否适合将 PCM1863 PGA 增益用作麦克风的前置放大器增益、灵敏度约为-30 ~-40dB 和60dB SNR、单端?

考虑具有-35dB 灵敏度/60dB SNR 的麦克风、我们的目标是数字数据、最高可达-6dBFS 级别。

35dB 意味着 PCM1863的麦克风信号约为18mV、单端满量程为2.1V。 为了获得-6dBFS 数字数据、增益应为20xlog (1.05/ 0.018)= 35dB

因此、对于敏感度为-35dB 的麦克风、PCM1863的增益必须设置为最大32dB。

在本例中、噪声级别如何? 没关系吗?

我没有 ADC SNR、麦克风 SNR 的意义...

请帮我检查。

非常感谢

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    在94dBSPL 时、您为麦克风提供的信号在1kHz 时将约为18mV、但这是否是您关心的最大压力水平? 我猜您的麦克风在1%和10% THD 点具有更高的阈值、因此您可能需要根据您关心的最大信号电平进行缩放、以您的麦克风最敏感的频率解析。  

    麦克风的噪声将为~18uVrms、这应该是解析信号的限制因素、因为 ADC+PGA 的输入参考噪声通常约为10uVrms 左右。 因此、您的动态范围应仅降低约1.2dB 左右、并且在增益更高时会稍微好一些、因为 PCM186x 的 PGA 的噪声低于 ADC。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回复。

    PCM1863的最大增益(32dB)不足以为-35dBV 灵敏度的麦克风生成0dBFS 数字数据。

    在我们的设计中、PCM1863的数字数据可以通过另一个数字音量控制放大、以实现更大的增益。

    但我认为这不是一个好的设计。 在进入 PCM1863之前、它似乎对麦克风信号进行了预放大。

    (1)您能更详细地解释一下源自的10uVrms 吗? "PCM186x 的 PGA 的噪声低于 ADC"是什么意思?

    (2)在32dB 增益下、PCM1863单端输入的 SNR 为75dB。 我能否说它对于 SNR 为60dB 的麦克风来说足够好?

    (3)对于 PCM1863、哪种麦克风不带附加前置放大器电路? 可以给我一些建议吗?

    很抱歉、有很多问题。

    谢谢。

    BR、

    Steven