This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:能否使用 VREF1 &放大器;VREF2引脚为单电源运算放大器提供电压基准

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, OPA2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986335/pcm1803a-can-i-use-vref1-vref2-pins-to-supply-the-voltage-reference-to-a-single-supply-opamp

器件型号:PCM1803A
主题中讨论的其他器件: OPA2353

您好!

我想在 PCM1803A 前面添加一个具有缓冲器的二阶 LPF。

我计划使用单电源 OPA2353。 它将在与 ADC 相同的5V 电源上运行。

我可以使用 PCM1803A 的 VREF1或 VREF2引脚为运算放大器的同相输入提供 V/2基准吗?

谢谢

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    VREF 引脚实际上并不是为了提供电流、但只要您仅连接高输入阻抗运算放大器、就可以了。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak、我将运行一些测试。