This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:静音工作的速度有多快?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1755, PCM1754, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986190/pcm1754-q1-how-fast-mute-works

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1755PCM1754PCM1753

您好!

数据表中介绍了 PCM1753和 PCM1755的静音速度。 但 PCM1754呢? 从正常音频输出电平到无限衰减需要多长时间、反之亦然?

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    静音功能与 PCM1753/5相同、但软静音从静音信号的边缘开始、而不是寄存器写入。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的及时反馈。 但仍不清楚它将会有多长时间。

    下面是 PCM1753/5的软静音说明。 PCM1754的"电流设置"是什么? 是1111 1111b 吗?  

    '当通过设置 MUTx = 1启用静音时、相应输出的数字衰减器会从电流设置下降到无限衰减、每8/fs 秒衰减一个衰减器阶跃(0.5dB)。'

    谢谢。

    此致、

    Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流设置将为0dB。  该器件在128步进或128×8/FS 后完全运行。