This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCMEN 引脚控制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222, PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986234/pcm4222-pcmen-pin-control

器件型号:PCM4222
主题中讨论的其他器件: PCM4220

大家好、

问题: 在 PCM4222的 PCMEN 引脚被下拉后、PCM 仍输出。 PCM 输出无法关闭、仅在 PCM4222 RST 复位后、才能关闭 PCM 输出。

STM32的 IO 直接连接 到 PCM4222的 PCMEN 引脚。 PCMEN 引脚高电平为3.3V、低电平为0V。 使用万用表测试液位没有问题。

STM32 I2S 用于收集 PCM4220数据、STM32用作从设备、PCM4220用作主设备。 STM32 I2S 准备就绪后、可在启用 PCMEN 后正常收集数据 。 但是 、在 PCMEN 被禁用后、仍然可以收集数据。 只有在 PCM4222 RST 之后才能禁用 PCM 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您在输出端测量什么? 是否确定存在实际数据或只是噪声?

    最棒的

    Zak