This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:当我使用2 Ω 负载时、THD+N 和频率响应平坦度会变得非常糟糕。

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982779/tpa3116d2-when-i-use-a-load-of-2ohm-thd-n-and-flatness-of-frequency-response-become-very-bad

器件型号:TPA3116D2

我的电路中使用了一个 TPA3116放大器。 在我的电路中、我使用单电源+24V。  

为了获得100W 的输出功率,我使用 单声道模式(PBTL)。  

当我使用8欧姆负载时、性能指数非常好。 THD+N 和频率响应的平坦度都很好、平坦度为 ±0.1dB(40Hz~16KHz)。

但是 、当我使用2欧姆负载时、THD+N 和 频率响应的平坦度会变得非常糟糕。 平坦度变为 ±2dB(40Hz~16KHz)。

原理图与  数据表中的参考设计相同。  

如何解决此问题?

期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与2欧姆和8欧姆负载相比、2欧姆负载下的输出电流高于8欧姆负载下的输出电流。

    随着电流的增加、电感器(L1和 L2)的非线性度将更加严重。 因此、在相同的输出功率条件下、2 Ω 负载性能比8 Ω 负载差。 您可以在 电感器数据表中参考电感与直流电流之间的关系曲线。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下、我是否需要用相同的值替换电感器? 或 更改不同的电感值?

    期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以更改更高的 Isat 电感器以再次进行检查。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我  ),了一个更高的 Isat 电感器(__LW_AT__4.7uH,11A μ H、并且平坦度变得更好。 但还有另一个问题。

    当输出功率较高(例如100W)时、THD+N 可能不稳定、并且会逐渐变差。

    如何解决此问题?

    期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于已经有另一个帖子、我将关闭此主题。