我的电路中使用了一个 TPA3116放大器。 在我的电路中、我使用单电源+24V。
为了获得100W 的输出功率,我使用 单声道模式(PBTL)。
当我使用8欧姆负载时、性能指数非常好。 THD+N 和频率响应的平坦度都很好、平坦度为 ±0.1dB(40Hz~16KHz)。
但是 、当我使用2欧姆负载时、THD+N 和 频率响应的平坦度会变得非常糟糕。 平坦度变为 ±2dB(40Hz~16KHz)。
原理图与 数据表中的参考设计相同。
如何解决此问题?
期待您的回复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的电路中使用了一个 TPA3116放大器。 在我的电路中、我使用单电源+24V。
为了获得100W 的输出功率,我使用 单声道模式(PBTL)。
当我使用8欧姆负载时、性能指数非常好。 THD+N 和频率响应的平坦度都很好、平坦度为 ±0.1dB(40Hz~16KHz)。
但是 、当我使用2欧姆负载时、THD+N 和 频率响应的平坦度会变得非常糟糕。 平坦度变为 ±2dB(40Hz~16KHz)。
原理图与 数据表中的参考设计相同。
如何解决此问题?
期待您的回复,谢谢!