This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:可以更改 USB-Audio EVM 驱动程序设置上的采样频率#39;t

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985456/tas5782mevm-can-t-change-sampling-frequency-on-usb-audio-evm-driver-setting

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5782M

大家好、团队、

我厌倦了使用 PPCM EVM 评估 TAS5782M EVM。 EVM 指南显示"用户必须选择"2通道、16位、
48000 Hz (DVD 质量)"、但我无法找到更改器件设置采样频率的方法。  

请帮您解决此问题。

请注意)我使用的是 Windows10。

提前感谢您的帮助。

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    通常、在上述 PC 音量设置范围内、您应该能够看到"高级抽头"以确保采样率。

    如果没有、请尝试 PC 中的其他 USB 端口。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Alix。

    卸载设备并在声音设置中重新连接后解决了问题。  

    此致、

    Jay