This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560放大器技术支持

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985788/tas2560-tas2560-amplifier-technical-support

器件型号:TAS2560

尊敬的团队:

 TAS2560中的客户配置寄存器。

在地址0x0F 中,当值为0x41时声音是干净的,但 当值为0x01时声音有点小。   

客户 希望 BITCLK 能像 MCLK 一样提供干净的音质、我们需要 BITCLK 来为 TAS2560生成合适的时钟源。

它们 不使用 MCLK。

您能告诉我们 PLL 配置中的确切寄存器值是多少?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我建议使用 PPC3来获得正确的器件配置。 在 End System Integration (终端系统集成)面板中、您可以设置特定的时钟设置以获取配置脚本、您是否尝试过这种方法? 内部时钟树需要根据输入时钟进行配置。 根据您的描述、MCLK 和 BCLK 的频率不相同、因此这很可能是噪声的原因。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器