This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:TAS2563-输出波形失真

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985614/tas2563ybgevm-dc-tas2563-output-waveform-distortion

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好,我在调试 TAS2563 EVM 时遇到了以下问题,您能为我分析一下吗?  

PPC3将增益,为0dB 时的1 μ s 波形  

PPC3将增益,为3dB 时的2 μ s 波形  

PPC3将增益设为6dB 时的3,波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问几个问题来缩小这种行为的范围:

    • 您是否使用 PPC3的默认值? 如果不是、您能否提供 ppc3文件?
    • 您是否正在通过"调优和音频处理"面板配置器件? 还是从设备控制面板? 基本上、我想知道您是使用 SmartAmp 模式还是 ROM 模式。
    • 您提到的增益是"调优和音频处理"面板的滑块?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,更新如下:

    e2e.ti.com/.../TAS2563_2D00_TAS2560_2D00_Distortion-problem.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供用于测试的 PPC3文件? 我想仔细检查配置。
    我将在我的一侧重复一个类似的测试、以比较结果。

    关于 BGA 测试、器件可以根据配置发送不同的数据。 如果您使用的是终端系统集成、则有一个用于选择输出数据的控件。 如果您直接使用 PPC3来配置器件(而不是终端系统集成)、则可以使用 Device Control (设备控制)面板来选择输出数据、该数据位于 TDM 发送器配置下。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器